欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

定位销(定位销/导杆的使用案例-2)

  • 2022.05.17 18:11:49
  • 米思米
  • 8840

    在此对使用定位销进行定位的方法的要点进行讲解。

■定位销的使用方法


● 通常,使用2根定位销来定位工件相对于夹具侧的位置。

● 2根定位销中的一根是以圆筒的外形为基准,另一根定位销在圆筒外形上连接两个孔的中心线附近切出开口,以兼顾插入/排出的作业便利性和定位精度(参见【图1】)。

● 2根销的高度不同,先插入较高的销提供初步定位,再插入其余的较低的销以进行准确的定位(参见【图1】)。


定位销(定位销/导杆的使用案例-2)


● 为了提高作业性(例如:易于插入)、保持质量(例如:避免产生刮痕),销的前端形状包括圆头形、圆锥形、倒角形等(参见【图2】)。


定位销(定位销/导杆的使用案例-2)


● 如果插入频率较高,则选择尖端具有一个相当大的插入导向形状的定位销(尖端球形+圆锥形)。

● 前端锥角在工件较轻、人工作业的情况下可增大到60度以下,但在工件较大、作业难度大或使用自动机的情况下,多采用10~30度。

● 定位销配合部分的长度是根据2个对象部件的精度(平行度)和作业频率来设定。

■例

*平行度较差的零件之间:缩短配合部分的长度。


*插入频率较高时:增加配合部分的长度。 


*自动机器时:增加配合部分的长度并缩短配合接触长度,以确保具备避让空间(参见【图3】)。


定位销(定位销/导杆的使用案例-2)


● 由于定位销和要插入的定位孔均会因为发生磨损而导致精度降低,因此采用了可更换的固定方法(参见【图4】)。


定位销(定位销/导杆的使用案例-2)


● 还有一种方法是利用多根定位销的侧面进行工件外形定位(参见【图5】)。


定位销(定位销/导杆的使用案例-2)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities